This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:AM243x MCU_SDK 11.00.00.15 的 SDK 担保/认证文档申请

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1568675/am2432-request-for-sdk-guarantee-certification-documents-for-am243x-mcu_sdk-11-00-00-15

器件型号:AM2432


工具/软件:

LS Electric 的自动化控制研究团队提出了请求  

“我们的内部开发验证部门要求提供保证或认证供应商提供的 SDK 功能的文档。

我已经研究了 TI 的相关材料、但似乎除了以下文档之外、没有其他可用信息:

https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM243X/11_01_00_17/exports/docs/mcu_plus_sdk_am243x_manifest.html

https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM243X/11_01_00_17/exports/docs/build_sheet/am243x-sw-buildsheet.html

您能否提供保证 SDK 使用的文档、或任何验证/认证文档?
(目标版本:MCU_SDK 11.00.00.15)“

我们是否有可以为此目的向客户提供的文档?

此致、

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队:

    像 “我们的 SDK 已通过静态分析“这样的文档也可以接受。

    此致、

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你能给我关于这个要求的任何建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    抱歉、我将整理 SDK/文档中目前的信息、并很快将在这个 E2E 上分享。

    此致

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    我们对所有器件的 MCU+ SDK 运行静态分析、并在内部提供这些报告。 这是否为客户提供良好的参考? 如果是、让我在内部讨论与客户分享这些内容的最佳方式。

    此致

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在以下位置找到 SDK 软件包本身中包含的测试报告(包括静态分析报告)。

    a0230381local@udb0230381:~/sdks/am64/sdk11_1/mcu_plus_sdk_am64x_11_01_00_17/docs/am64x_am243x$ ls -la
    total 8280
    drwxr-xr-x 2 a0230381local a0230381local    4096 Sep  1 12:07 .
    drwxr-xr-x 8 a0230381local a0230381local    4096 Sep  1 12:07 ..
    -rw-r--r-- 1 a0230381local a0230381local   34141 Jul 15 15:25 am243x_evm_enet_testreport.xlsx
    -rw-r--r-- 1 a0230381local a0230381local   92417 Jul 15 15:25 am243x_evm_testreport.xlsx
    -rw-r--r-- 1 a0230381local a0230381local   34106 Jul 15 15:25 am243x_lp_enet_testreport.xlsx
    -rw-r--r-- 1 a0230381local a0230381local   85965 Jul 15 15:25 am243x_lp_testreport.xlsx
    -rw-r--r-- 1 a0230381local a0230381local   34144 Jul 15 15:25 am64x_evm_enet_testreport.xlsx
    -rw-r--r-- 1 a0230381local a0230381local   96861 Jul 15 15:25 am64x_evm_testreport.xlsx
    -rw-r--r-- 1 a0230381local a0230381local 1275482 Jul 15 15:25 HDSL_AM64xE1_Schematics.pdf
    -rwxr-xr-x 1 a0230381local a0230381local  298342 Jul 15 15:25 MCU_PLUS_SDK_SA_Report.xlsx
    -rw-r--r-- 1 a0230381local a0230381local 1265047 Jul 15 15:25 Migrating_Applications_from_EDMA_to_UDMA_using_TI-RTOS.pdf
    -rw-r--r-- 1 a0230381local a0230381local 1565474 Jul 15 15:25 Migrating_Applications_from_NAVSS_UDMA_to_DMSS_using_TI-RTOS.pdf
    -rw-r--r-- 1 a0230381local a0230381local 3666137 Jul 15 15:25 T_M_SEM_Adapter_Board_files.zip
    

     MCU_PLUS_SDK_SA_Report.xlsx 是静态分析报告。

    此致

    Karan