This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1506:Vref_ERR_03 其他问题

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1572922/mspm0g1506-vref_err_03-additional-problem

器件型号:MSPM0G1506


工具/软件:

您好:

我也在另一个问题上进行了询问、但由于时间太长、我想再次提出这个问题。

请让我们确认在采取 VREF_ERR_03 对策之后、问题是否已基本解决。
以下问题来自我的团队。

>如果电容器使用 3V 电源电压进行预充电并且连接了 Vref、则 Vref (1.4V) 和电容器的 3V 充电电压之间将产生 1.6V 的电势差。
>在这种情况下、我认为产生 Vref 的运算放大器的输出端子可能会出现反向电流。 作为对策、对电容器进行预充电是否合适?

请审核并提供您的回答。