This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:VCORE 电压容差

Guru**** 2911500 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1572918/mspm0g3519-vcore-voltage-tolerance

器件型号:MSPM0G3519


工具/软件:

您好:

根据数据表、 MSPM0G3519 VCORE 的标称电压为 1.35V。

VCORE 电源的容差和最小最大电平是多少?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们不建议将其他电路(去耦电容器除外)连接到 VCORE 引脚。

    MSPM0G3519 的标称规格为 1.35V、但我们没有指定此商品的最小值/最大值

    此电压由内部 LDO 在芯片内部产生。

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    根据功能安全要求、我们必须测量 VCORE 引脚、因此我们必须知道 VCORE 的确切最小最大值。

    至少、您能否为 VCORE 提供安全运行的范围?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否联系 TI 销售代表、以便我们内部解决该问题?

    马修