This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263PX-AM263PX:MCU-PLUS-SDK 似乎生成了不链接的 CAN-FD 代码

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1571957/mcu-plus-sdk-am263px-sysconfig-appears-to-generate-can-fd-code-which-does-not-link

器件型号:MCU-PLUS-SDKAM263PX-AM263PX


工具/软件:

您好:

我使用 AM263Px 和 MCU-PLUS-SDK AM263PX-AM263PX 版本 10.01.00。
我正在尝试包含示例项目 C:\ti\mcu_plus_sdk_am263px_10_01_00_34\examples\drivers\mcan\canfd_external_read_write\am263px-cc\r5fss0-0_freeRTOS
我自己的工程。
但是、当我尝试编译时、由于一些重新定义、会出现链接器错误。

错误#10056:符号“gCanfdObj"重新“重新定义:第一定义在...
错误#10056:符号“gCanfdHandle"重新“重新定义:第一个定义在...

声明为 ti_drivers_config.h、 并包含 ti_drivers_config.h  

这似乎与此处描述的问题相同:
e2e.ti.com/.../mcu-plus-sdk-am261x-defined-gcanfdobj-and-gcanfdhandle-symbols-in-ti_drivers_config-h


但是、我已经查看了 AM263Px MCU+ SDK 10.02.00 和 11.00.00 的版本说明、但似乎没有与该问题对应的任何已知问题或修复问题。

那么、在 MCU-PLUS-SDK 10.01.00 版的 PX-AM263PX 中、这是否是一个问题?


谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、


    此问题已在 SDK 11.00 版本中修复。 请使用最新的 SDK 并告诉我它是否有效。

    此致、
    Aswathi