This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:ADC 处于连续模式

Guru**** 2912530 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1568466/tms570ls1227-adc-in-continuous-mode

器件型号:TMS570LS1227


工具/软件:

您好、

我想要明确 TMS570LS1227 微控制器在连续模式下的 ADC 读取转换结果。
-在连续模式下运行时,从 FIFO 可靠读取转换结果的推荐程序(序列)是什么?
 我假设它应该基于 ADGxINTFLG 寄存器。
-何时重置 FIFO ?

如果需要进一步的详细信息或说明、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    对延迟的回复表示歉意!

    我们应该不是使用组转换结束中断来实现连续模式、而是使用组存储器阈值中断来减少 CPU 过载。 有关更多详细信息、请参阅 TRM 的下一节。

    -何时应重置 FIFO?

    您无需手动复位 FIFO、每当 CPU 从 FIFO 读取结果时、FIFO 将自动更新为存储器中的下一个转换结果。 请参阅 TRM 中上面突出显示的部分。

    --
    此致、
    Jagadish。