This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:较低时钟速率示例

Guru**** 2910670 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1574435/mspm0l1306-lower-clock-rate-examples

器件型号:MSPM0L1306
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 champs:

我向我们的客户询问这个问题。

由于功耗低、用户需要降低时钟速率。

1) 在我们的数据表功耗规格中、它仅具有 4MHz。 这是否意味着它只能低至 4MHz? CPU 能否在 1MHz 下运行?

2) 我们有没有示例来说明如何降低时钟速率以实现低功耗? 更好地利用 SysConfig。

用户不需要睡眠模式。 仅 RUN 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wayne:

    如果您对时钟进行分频、CPU 的运行速度可以低于 4MHz。

    请参阅下面的屏幕截图、了解如何使用时钟树进行配置。

    您可以通过导航至工程的 SysConfig 文件并点击此图标来访问此 GUI:

    此致、

    Owen