This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:降低功耗

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1574766/msp432e401y-reduce-power-consumption

器件型号:MSP432E401Y


工具/软件:

您好:

我有一个使用 SimpleLink SDK v4.20.0.12 开发的 MSP432E401Y 工程、希望降低微控制器的功耗。 我未使用 NDK、并启用默认 SleepPolicy。 我注意到 PowerMSP432E4.h 文件中大多数电源函数不适用于 MSP432E4。 运行 TI-RTOS 时、是否有降低功耗的技巧?

/*\cond */
/*
 *以下 API 未针对 PowerMSP432E4 实施,并且会被替换
 *具有以下值...
 */
#define Power_getConstraintMask (void)          0
#define Power_getTransitionDelay (state、type)    0
#define Power_getTransitionState (void)         POWER_ACTIVE
#define Power_getPerformanceLevel (void)         0
#define Power_registerNotify(对象,类型,fxn、arg)Power_Sok
#define Power_releaseConstraint (id)           POWER_Sok
#define Power_setConstraint (id)             POWER_Sok
#define Power_setPerformanceLevel(级别)        POWER_EFAIL
#define Power_Shutdown(状态,时间)           POWER_EINVALIDINPUT
#define Power_Sleep(状态,时间)            POWER_Sok
#define Power_unregisterNotify(对象)
/*\endcond */