This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:版本 20.0.3 的 CCS 编译问题

Guru**** 2912140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1570851/mspm0g1507-ccs-compiling-issue-with-version-20-0-3

部件号:MSPM0G1507


工具/软件:

尊敬的团队:

我们的一个客户在根据 CCSv20.0.3 构建工程时遇到了两个问题。 正如他们报告的那样、似乎是与 CCS 环境设置相关的问题、与那里的代码无关。 您能帮我们检查一下吗?

第一个问题

当他们编译工程时、应用在“编译“阶段遇到了重重困难、无法从那时起继续运行。

即使他们“清理“并“重新编译“工程、或者重新启动 IDE 应用程序、问题仍然存在。

问题二:

虽然代码中没有错误、但在编译程序时、输出仍会显示以下错误消息。

提前感谢您的支持。

此致、

Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pengfei:

    我们的一个客户在根据 CCSv20.0.3 构建工程时遇到了两个问题。

    我假设您参考的是当前最新的 CCS 20.3.0、对吗?

    当他们构建项目时、该应用程序在“构建“阶段非常混乱、无法继续运行。

    最常见的原因之一是与防病毒/安全软件冲突。 在尝试再次构建之前、是否可以进行快速测试并暂时禁用它?

    虽然代码中没有错误、但在编译程序时、输出仍显示以下错误消息。

    您能否提供完整构建输出? 请将输出窗口中的全部内容复制并粘贴到文本文件中、然后将该文件附加到此线程。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    您可以检查一下构建文件吗?

    它是最糟糕的建设。

    e2e.ti.com/.../BuildOutput.txt

    此致、

    鸣叫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编译 u8x8_u8toa.c 后、是否始终在同一位置失败?

    客户是否可以提供他们的项目、以便我可以在本地试用? 如果无法做到这一点、他们是否可以在构建配置文件夹中提供生成的 makefile 文件? 这些文件是“makefile"文件“文件和 4 个*。mk 文件。  

    谢谢

    Ki