This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM261:对 HKDF、PBKDF、RSA OAEP、ECDSA(符合 FIPS)、EdDSA 的安全支持

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-AM261, AM2611-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1573859/lp-am261-security-support-for-hkdf-pbkdf-rsa-oaep-ecdsa-per-fips-eddsa

器件型号:LP-AM261
Thread 中讨论的其他器件: AM2611-Q1

工具/软件:

Sitara MCU 团队、

我们的客户已阅读用户手册、TRM 和其他相关文档、但无法获得有关所有必需支持的答案。 他们有各自客户提出的一些具体问题、如下所述(对于 AM2611-Q1、出于某些原因不会发布为外部论坛、仅供内部使用、因此我使用了 LP-AM261,谢谢)

 

  1. 根据 RFC 5869、硬件是否支持 HKDF?
  2. 它是否根据 RFC 8018 支持 PBKDF?
  3. 它是否支持符合 RFC-8017 的 RSA OAEP 加密/解密?
  4. 它是否支持符合 FIPS 186-5 的 ECDSA 签名验证/生成?
  5. 它是否支持 EdDSA 签名验证和生成?

 

如前所述、这些是客户自己的终端客户向我们客户提出的特定请求/问题。 非常感谢有关这方面的任何信息。

CY、
CY