This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:迁移到 SysConfig 1.25.0 和 SDK 11.0.0 文档

Guru**** 2913750 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1572439/sysconfig-migrating-to-sysconfig-1-25-0-and-sdk-11-0-0

器件型号:SysConfig
主题: AM263P4 中讨论的其他器件

工具/软件:

我正在将我们的定制电路板项目从 SDK 10.2.0.15/sysconfig 1.23 迁移到 SDK 11.0.0.19/sysconfig 1.25.0。

我们将使用 AM263P4 并在 2 种不同的电路板配置中利用所有 4 个内核。  因此需要迁移 8 个.sysconfig 文件。

TI 在将所有.syscfg 文件迁移到最新的 SDK 时有何建议?

  1. 我可以简单地使用旧的.sysconfig、更新--product 和 version 信息、然后在新的 sysconfig 工具中打开它吗?
    1. 此处的问题是使用 10.2.0.15/1.23 组合时无法生成的新设置。
  2. 我是否需要使用最新的--product 和 sysconfig GUI 创建一个新的.syscfg 文件并再次手动输入所有设置?
    • 此选项容易出错、需要大量人工
    • 跟进问题。  为什么 SysConfig 1.25 会强制您选择电路板类型?   我们有一个定制板、既不是 ControlCARD 也不是 LaunchPad。  我应该在这里输入什么值?
    • 它添加了 --板“/board/am263px-cc “
  3. 还有其他建议吗?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我正在将您的问题发送给正确的产品组。

    此致

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能否简单地获取旧的.sysconfig、更新--product 和 version 信息并在新的 SysConfig 工具中将其打开?
    1. 此处的问题是使用 10.2.0.15/1.23 组合时无法生成的新设置。
    [/报价]

    这也可行、您可能需要修复一些新设置、这些设置可能与时钟树相关、用于选择时钟设置。

    如果您遇到这方面的任何问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否需要使用最新的--product 和 sysconfig GUI 创建一个新的.syscfg 文件、然后再次手动输入我们的所有设置?
    • 此选项容易出错、需要大量人工
    • 跟进问题。  为什么 SysConfig 1.25 会强制您选择电路板类型?   我们有一个定制板、既不是 ControlCARD 也不是 LaunchPad。  我应该在这里输入什么值?
    • 它添加了 --板“/board/am263px-cc “
    [/报价]

    Brennan Hartigan 是可以绕过 syscfg 中的电路板参数的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nilabh、Huey、

    然后选择  软件产品、  请勿选择  视图  将此字段留空:

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brenna, Huey 让我知道这是否适合你。