This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:QE = 1(四路)固定闪存器件、用于 QSPI 引导

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1574418/am2434-qe-1-quad-fixed-flash-device-for-qspi-boot

器件型号:AM2434


工具/软件:

您好、

感谢您回答以下主题。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1566452/am2434-qspi-flash-driver

 

客户想再确认一个问题。

他们使用的是 W25Q64JVXGJ Q 。 此闪存器件仅支持四通道 SPI 的 QE 位的固定值“1"。“。 它不能从单个 SPI 更改为四通道 SPI。

在 AM243x 上将其用于 QSPI 引导是否没问题?

  

 

谢谢。此致、

英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hideaki、

    由于 QE = 1 是固定的、因此它适合在 QSPI 引导模式中引导。

    我们来深入了解为什么您使用的闪存将在 QSPI 引导模式中引导。

    闪存数据表/规格针对 6Bh 命令规定如下:

    如上所示、则命令组合为:6Bh + 24 位地址(3 字节地址)+ 8 个虚拟周期

    TRM 中的“QSPI 引导“部分也提到了相同的命令:

    一个优点 是您的闪存器件已设置 QE 位、因此我们无需显式设置该位。

    标记螺纹已关闭。

    此致、

    Vaibhav