This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1103:支持 M0 的 UART 转 SPI 桥接器

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1570593/mspm0c1103-uart-to-spi-bridge-with-m0

器件型号:MSPM0C1103


工具/软件:

您好、

支持此应用的最便宜的 M0 器件是什么:   必须支持速度为 921600 波特率的 UART 转 SPI 桥接器?

BR  

Oscar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    您可以尝试使用 MSPM0C1103/4

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janz:

    但是否支持  921600 的波特率 ?

    谢谢、

    Oscar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C1103/4 的最大波特率为 3M

    很抱歉、因为我刚从中国国庆节回到办公室、所以反应迟缓

    此致、

    Janz Bai