This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:PCB 生产中的 Uniflash 问题

Guru**** 2914530 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1573362/mspm0g3507-problems-with-uniflash-in-pcb-production

器件型号:MSPM0G3507
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

您好:

我们中国的 PCB 汇编器在刷写固件时遇到问题。 他使用 XDS110 编程器。

我们尚未能够确定这一问题。 似乎缺少访问权限。 他在 Uniflash 中创建了独立软件包、但在执行*。bat 文件时、会显示错误消息。 拒绝访问。 我看到了供应商的视频、但他做的一切都很正确。

Uniflash 与 Microsoft 中文版之间是否存在兼容问题? 当他运行*。bat 文件时、将显示消息‘如果继续运行、请运行 fsclean 或将 TI_APPDATA_DIR 设置为您具有访问权限的目录'。

我已经怀疑这是道路上的汉字。  我们已经将*.bat 文件保存到硬盘驱动器中、 但没有在路径中使用中文字符、也没有成功。  

谢谢你。

此致、

Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    他们是否曾尝试使用 LaunchPad 测试其方法?

    我建议尝试找出软件或硬件的问题。

    马修