Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-570LC43
工具/软件:
您好:
当前我正在尝试使用 XDS 110 外部调试器来调试 LAUNCHXL2-570LC43。 它具有用于外部调试的 J18 接头。 我已通过 J18(具有 20 个引脚)连接了 JTAG TI14 引脚接头。
我还将 J18 的引脚 8 和引脚 10 连接在一起、它们进一步连接到 JTAG 接头的引脚 8 (GND)。 同样、我也链接了 VTref 和 nTRST 引脚。
我为 J1 引脚 1 (+3V3/6.6C) 提供了 3V3 外部电源。
但当我使用 CCS 调试代码时,我会得到这种类型的错误:
“连接到目标时出错:
(错误–2131 @ 0x0)
无法访问设备寄存器。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。“
当我使用万用表检查 VTRef 时、我得到了 3V3、该 3V3 可验证板载调试器是否已成功隔离。 我认为、我还需要隔离电压稳压器。 (我还尝试使用 LaunchPad 上的+5V 直流可选插孔提供+5V 直流电压,但无法工作)。
可能的原因是什么? 我是否确实需要隔离稳压器?
此致
Radha Kishan Sharma