This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-SEP:TMS570LC4357-SEP

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357-SEP, LAUNCHXL2-570LC43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1561934/tms570lc4357-sep-tms570lc4357-sep

器件型号:TMS570LC4357-SEP
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL2-570LC43

工具/软件:

早上好、
我们在对 TMS570LC4357-SEP 微处理器进行编程时会出现问题。
首先、我们无法对其进行编程、因为我们的两个引脚上有错误: TEST 引脚保持悬空 、因此我们将其连接到 GND、并且  NPORRST  引脚也悬空、因此我们添加了一个 上拉 电阻器。
最初、我们收到一个错误 2131@0x0、内容为“无法访问器件寄存器。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)“。 不再出现该错误。 现在、我们可以加载软件、但当我们尝试建立任何 SPI 通信(用于验证微处理器是否已正确编程)时、我们会看到任何线路都正常工作。 我们查看出现在 CCS 视图中的寄存器、查看是否发生了任何问题、然后我们发现任何寄存器都在变化、它们始终具有初始值。 我们的软件在评估板 LAUNCHXL2-570LC43 中正常工作。我随附了原理图的屏幕截图、以防我们 可能忽略任何其他引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    专家目前是 OOO、请期待星期一的答复。

    此致、

    Sahana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    对延迟的回复表示歉意。

    今天我有机会验证您的原理图。 我在您的共享原理图中没有看到任何问题。 我在您的共享原理图中找不到 JTAG 连接器。

    是否可以分享您的完整原理图? 如果需要、您也可以通过私人聊天将其发送给我。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好。

    是的、我可以向您发送完整的原理图、但如果私下使用、则更好。

    我该如何以私人形式发送给您?

    谢谢。此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    我向您发送了一个朋友请求、请接受它进行私人聊天。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、jagadish、

    在哪里可以找到朋友的请求?

    我在n´t 或德州帐户中看不到任何内容。

    如果您可以通过电子邮件联系、我的电子邮件是 ablazquezm@oesia.com

    谢谢。此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    我收到了您的原理图文件、请给我一些时间进行验证。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    对延迟的回复表示歉意!

    我收到了您的原理图文件、但最好以 pdf 格式发送、以便我这边轻松进行验证

    --
    此致、
    Jagadish。