This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:确认 RBL 读取地址 (SBL)

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1572208/am2632-confirmation-of-rbl-read-address-sbl

器件型号:AM2632
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

您好:

问题:
关于所附图中所示的外部闪存地址:

1.对于 SBL (0x60000000) 和 UserSoft (0x60080000)、这些地址是外部闪存的物理地址还是逻辑地址?

  如果它们是逻辑地址、您能否提供相应的物理地址?

2. RBL 为了读取 SBL 而访问的闪存的起始物理地址是什么?

3.所附图中描述的操作流程是否正确?

背景:
我们正在尝试通过 JTAG 使用我们自己的工具将 SBL 和应用程序编程到闪存中。 但是、我们还没有能够使这一机制发挥作用、目前正在分析这一问题。
此外、如果我们开发这样的定制编程工具、我们是否应该了解任何具体要点?

此致

gokaya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokaya:

    如果它们是逻辑地址、请提供相应的物理地址吗?

    这些是物理地址、因为闪存是映射到 SoC 地址空间的存储器。  

    是随附图 correc
    中描述的操作流程

    是的、这似乎是正确的

    [quote userid=“672535" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1572208/am2632-confirmation-of-rbl-read-address-sbl RBL 为了读取 SBL 而访问的闪存的起始物理地址是什么?

    RBL 将访问地址 0x6000 0000、即闪存中的偏移量 0x0。

    此致、

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在尝试通过 JTAG 使用我们自己的工具将 SBL 和应用程序编程到闪存中。 但是、我们还没有能够使这一机制发挥作用、目前正在分析这一问题。
    此外、如果我们开发这样的自定义编程工具、我们是否应该了解任何特定要点?

    请问现时正在发展的闪光灯的详情?

    此致、

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 SDK 中、有一个名为 sbl_jtag_uniflash 的示例。 请查看这些内容、因为这可能会有所帮助

    MCU_PLUS_SDK_am263x_11_00_00_19/examples/drivers/boot/sbl_JTAG_uniflash

    这实际上是一个 CCS 工程、可用于刷写。  

    也请查看刷写器项目、

    MCU_PLUS_SDK_am263x_11_00_00_19/tools/flasher/JTAG_uniflash

    这是与 uniflash 工具一起使用的闪存器。

    此致、

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin:

    感谢您的答复。

    根据您的回答、我将尝试在我的环境中进行检查。

    此致

    Gokaya