This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDD_IPC 的 MCU-PLUS-SDK - AM263PX:代码编译错误

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1568967/mcu-plus-sdk-am263px-code-compilation-error-for-cdd_ipc

器件型号:MCU-PLUS-SDKAM263PX-AM263PX


工具/软件:

您好团队:

目前我们正在处理  AM26xx MCAL 11.00.00。

在从上述 MCAL 软件包集成 Cdd_Ipc 时、报告了以下代码编译错误:

sys_PMU_asm.asm 中引用了所有这些符号。

在构建中包含 sys_PMU_asm.asm 后、会报告以下错误消息:

我们使用的是 ARM-CLANG-4.0.0_LTS、汇编器 无法识别或支持“;“进行注释。 将“;“替换为“@“或“/"编译“编译看起来正常。

请您就此提供反馈意见。

此致、

Shaik Abdul Mohasin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请问您是如何添加  sys_PMU_asm.asm 的?

    MCAL 具有 #include “sys_mpu.h",“,可、可用于获取此函数的定义(可在 ipc_notify_lld_utils.c 中看到)

    您目前是否采用这种方式?

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    很抱歉晚回复。

    我们收到此“CycleCounterP_getCount32"符号“符号的未定义符号错误、根据 sys_pu.c 文件、它被称为  
    “CycleCounterP_getCount32 在 sys_PMU_ASM.asm“中实现、我们已将其包含在我们的构建环境中。

    此致、

    Shaik Abdul Mohasin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaik:

    您是否正在 像代码中那样使用 CycleCounterP_getCount32? 或者您是否 通过包括使用包装器 Mcal_Cycle CounterP_getCount32 ()  #include “sys_PMU.h"</s>“  文件中?

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    我们 在代码中使用 CycleCounterP_getCount32、并且不使用 包装器 CycleCounterP_getCount32 Mcal_Cycle 。

    此致、

    Shaik Abdul Mohasin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:

    我们将  CycleCounterP_getCount32 用作 Mcal_Cycle CounterP_getCount32 的一部分、这意味着 asm 文件也包含在我们的末尾。

    我怀疑这里的编译器设置。

    您能否将要编译的文件的编译器设置与 SDK 中的设置进行比较?

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan