This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PZ:(ERROR_1170 @ 0x0) 无法访问 DAP

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PZ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1573971/tm4c123gh6pz-error-1170-0x0-unable-to-access-the-dap

器件型号:TM4C123GH6PZ


工具/软件:

大家好!

作为标题、调试时出现错误 1170。

以下信息显示了工作环境。

如果需要更多信息、请告知我。

-IDE:CCS 版本:9.2.0.00013  

调试工具:XDS200

-说明:

之前、我们将 ARM MCU 从 MSP432 更改为 TM4C。

解决了使用 LaunchPad 进行开发时出现的问题后、我们设计了一个新的 PCB。

该 PCB 的功能与带 MCU MSP432P401R 的 PCB 几乎相同。

示例 PCB 完成后、我制作了多个 PCB、并检查调试和/或将固件下载到 TM4C123GH6PZ。

所有这些调试都可以完全完成、但其中一个在再次执行相同的操作时满足错误 1170 的要求。

我在使用 LaunchPad 时遇到了一些问题。

使用 LM Flash Programmer 擦除 LaunchPad 的固件可解决该问题、但这次不能。

我尝试了重置 PCB 的电源、重置 XDS200、并尝试了所有我能做的事情。

(注意:其他 PCB 可以使用相同的 PC、相同的 XDS200 和其他设置进行调试。
用于调试操作的工程是空工程,我不知道代码的操作会导致问题。)

我认为问题在于 MCU 的设置或芯片的错误状态。

如何解决问题?