This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:Uniflash UART 无法在 TMDSCNCD263P EVM 上刷写大于 1MB 的应用映像

Guru**** 2969030 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263P, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1567609/am263p4-uniflash-uart-fails-to-flash-appimage-larger-than-1mb-on-tmdscncd263p-evm

器件型号:AM263P4
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH、 TMDSCNCD263P

工具/软件:

TI 团队大家好、

我在 TMDSCNCD263P EVM 上使用 Uniflash UART 时遇到问题。 当使用 Uniflash GUI 刷写大约大于 1MB 的应用映像时、该过程会失败。 但是、较小的映像(低于~1MB)成功刷写。

有趣的是、当我使用python uart_uniflash.py -p COMxx --cfg=uart_uniflash.cfg具有相同 appimage(大约 1.1MB)的命令行工具 () 时、它的工作没有任何问题。 这表明问题可能特定于 Uniflash GUI 应用程序、但我无法确定。

您能否调查此行为? 由于方便、我们更倾向于在工程中使用 Uniflash GUI。

感谢您的支持。

此致、
Moonil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moonil:

    您使用的是哪个版本的 UniFlash 和 SDK? 我认为应在最新的 UniFlash 版本中解决此问题。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shunak、

    • Uniflash 版本: 9.2.0.5300
    • SDK 版本: mcu_plus_sdk_am263px_10_02_00_15

    请让我使用正确的版本来解决此问题。 请不要只说我们的通信中的最新版本。

    为了避免建议已经应用但已被证明无效的内容,我在 v9.2.0 中共享了脚本的一部分

    此致、

    Moonil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moonil:

    对开放式回复的道歉。

    我已经尝试使用 MCU_PLUS_SDK v10.02 和 UniFlash v09.3 (https://www.ti.com/tool/download/UNIFLASH/9.3.0) 来获取大于 1MB 的 appimage/mcelf 映像、并且可以与我的 AM263Px-CC 配合使用。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    我  使用 AM263PX(串行)测试了使用 1.3MB mcelf 的 uniflash 版本 9.3.0.5401、但在我的测试中仍然发生了相同的故障、如下所示。

    您能告诉我这些检查点、以便找出测试结果与您的测试不同的原因吗?

    我期待您对此提供反馈。

    此致、

    Moonil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moonil:  

    您能否 分享您的.appimage/.mcelf 图像?

    我再次尝试使用 1.53MB 的 appimage 和.mcelf 图像,它工作正常。

    如果您想尝试、这是我的二进制文件:

    e2e.ti.com/.../cpsw_5F00_lwip_5F00_https.debug.mcelf

    我在 TMDSCNCD263P EVM 上使用 Uniflash UART 时遇到问题。

    再次确认、这是 TI EVM 本身、不是定制电路板(因为这需要自定义闪存写入器应用)?

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的是 TMDSCNCD263P Rev A 板。   

    我试过你的形象和 Moonil 的形象,他们产生了同样的结果。   已尝试使用 JTAG 和 Serial 执行下载。   

    您使用的是哪个版本的板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Huey、

    e2e.ti.com/.../am263px_5F00_cpsw_5F00_lwip_5F00_https_5F00_example.zip

    请在 CCS 工作区导入此工程 zip 文件以复制我的 1.53MB 映像设置。

    您是否还可以附上您的图像、以便我可以在结束时进行一次测试。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Huey、

    感谢您分享您的意见 我已向该团队提交了一个错误 (jira.itg.ti.com/.../MCUSDK-14971)

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这方面的更新。  我尝试使用 9.3 编程 mcelf 文件>1M、它总是失败、但第二次尝试通过。   但我发现、即使应用程序启动、运行我们第四个内核 (R5F1_1) 的代码也未运行。   1_1 分配的 OCRAM 区域位于最高存储器地址中。

    因此、此代码可能位于闪存地址 0x181000 中。  

    但很明显、当使用 9.3 对同一映像进行编程时、内核 4 无法引导。  但是、如果使用 9.2 完成、则启动正常。   

    这也表明没有进行验证。  显示“Program Load completed seccessfully“、但似乎写入了上部块。

    当我用更高的优化构建相同的映像时,它将 mcelf 映像从 1.1M 提升到 900k。  900k 适用于使用 9.3 编程的所有 4 个内核。

    结束语.  9.3 不对块进行编程或验证>= 0x181000。  它不会打印错误。

    此外、将生成从 9.3 到大于 1M 的程序映像的独立命令行包。  尝试对 0x181000 进行编程时、Dslite 100%失败。  但它会打印一条错误消息。

    我有一个 1.6G 视频、我可以私下上传给您来展示。  只需要一个地方来发送它。