This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:卡在"GEL 表达式:OnTargetConnect ()"或"加载时启用 RTI[0:3]时钟"

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4, TMDSCNCD263P, UNIFLASH, AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1570370/uniflash-stuck-at-gel-expression-ontargetconnect-or-enabling-rti-0-3-clocks-when-loading

器件型号:UNIFLASH
Thread 中讨论的其他器件: TMDSCNCD263P、AM263P4、 AM2634

工具/软件:

在 TMDSCNCD263P 上使用 uniflash 9.2.0 和 9.3.0、而 BOOTMODE=OSPI (8s)

Uniflash 工具在达到以下版本时会一直挂起:

“启用 RTI[0:3]Clocks “和“GEL 表达式:OnTargetConnect ()“

我没有确切的顺序来复制这个,但切换应用程序,在 9.2 和 9.3 之间切换,电脑进入睡眠可能有一些事情要做。

一旦进入此状态、它将保持此状态、除非我关闭工具并运行 fsclean.bat。  甚至这有时也需要多次执行。  包括有时断开与 XDS110 的 USB 电缆。

我已尝试重新安装两个版本。

我如何才能让团队获得更好的体验。  似乎人们经常看到这种情况、并且对必须重新启动和重新选择文件感到非常沮丧。

当我们在远程计算机上使用时、拉动调试电缆并不方便。

感谢为改进这一点而提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    通常、这是器件处于不良状态时的问题。 但是、清除缓存可以解决此问题是奇怪的。 这可能是在版本之间切换时缓存损坏。  

    根据错误的性质、看起来 UniFlash 仅连接到目标时以及尝试任何刷写之前就会发生。

    我将尝试在我这边重现这一点

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我认为可能有一条线索需要在 OSPI(8 秒)中留下引导模式、而在对新映像进行编程时、电路板会引导并主动运行应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提示。 这就说明了下电上电有何帮助。 但是、清除缓存不会对这种情况产生影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个提示。  我在同一台主机上设置了 2 个 AM263P4 EVAL-CC 板、因此通过 USB 设置了 2 个 XDS110 板载仿真器。

    使用 uniflash 生成独立 CLI 包、然后更新该包以支持使用 dslite 对 2 个电路板(基于 XDS 的序列号)进行编程。   

    我同时使用了程序和验证以及程序和验证独立示例。

    使用该程序并一次性验证示例、尽管使用 dslite 进行了重试、但在电路板之间进行 ping 通会导致电路板挂起。  (在过去,当这发生在 uniflash ,它不工作,直到我们做 fsclean 几次)。   

    但当我使用独立的程序打乒乓球,然后验证,它“似乎“工作.   

    可能需要验证的方面?

    这是完整日志

    .e2e.ti.com/.../dslite_5F00_ontarget_5F00_hang.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    说得太快了。  编程后运行 VERIFY 时、该命令也会挂起。  但没有那么频繁。  但使用此方法的优点是当它确实挂起时、我只重试。  此外、脚本在重试时似乎更快地完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个提示。  我在同一台主机上设置了 2 个 AM263P4 EVAL-CC 板、因此通过 USB 设置了 2 个 XDS110 板载仿真器。

    您是否曾在仅连接一个目标时看到过此情况?

    无论如何,我认为这不是问题。 我发现 AM2634 一般来说有点不可靠、因为我经常需要进行各种复位或下电上电、使 R5 内核在使用后保持良好状态。

    当器件在 UniFlash 中处于该不良状态时,如果您只是尝试查看存储器而不是加载)、是否会遇到相同的 OnTargetConnect 问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它肯定仅在连接了一个目标时执行此操作。

    =) 请使用复位和工具帮助使 AM2634 更加稳定。  为了使此芯片正常工作、我和团队需要不断地关闭电源、拔下 USB 电缆、重新启动应用程序、清除缓存、有时还需要重新启动、这对我和团队来说是相当令人沮丧的。  但情况不应如此。

    下次它再次发生在单个单元上时、我将发布其他功能的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我听说 CCS 20.3.0 对于 AM263 有一些改进的器件支持文件、有助于提升用户体验。 我不确定 UniFlash 9.3.0 是否使用 CCS 20.3.0 中的相同内容、我需要检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您提供额外的数据点。 今天是在这里度假、所以明天我回到办公室时、我会尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以获取您尝试刷写的图像? 如果您希望私下分享、可以通过私人 E2E 消息发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、我无法发送我们的图像。  但在这个问题上、它并不是孤立于我们的形象。  我认识到这个问题很难重现。  我也不知道是什么时候发生的。  有些日子是好的,有些日子是坏的。  如果没有什么是明显的,那么也许我们可以把它保持开放一点,并关闭它,如果我找不到触发这种情况的确切方案。