This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:I2C/UART 桥接器的 MSPM0 示例

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1573589/mspm0g3507-mspm0-examples-for-i2c-uart-bridge

器件型号:MSPM0G3507


工具/软件:

您好、

有 MSPM0 SDK 的 I2C/UART 桥接器的两个示例、分别为“uart_to_i2c_bridge"和“和“i2c_to_uart_bridge"。“。

我想确认以下两个描述是否正确(我的理解)。

如果主机 UART 连接到  通过“i2c_to_uart_bridge"连接“连接的“uart_to_i2c_bridge" ,“,则、则它们看起来会协同工作。

但在主机 I2C 连接到  通过“uart_to_i2c_bridge"连接“连接的“i2c_to_uart_bridge"的“的其他情况下 、它们不会协同工作、因为它们的 UART 协议并不完全相同。

谢谢、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    对于默认子系统、 您的描述是正确的。 如果需要此配置、您可以修改 i2c_to_uart_bridge UART 数据包、使其与 uart_to_i2c_bridge 兼容。

    此致、
    Brian