This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:有关 ADC 和引脚设置的问题

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1574390/mspm0g3507-question-regarding-adc-and-pin-setting

器件型号:MSPM0G3507


工具/软件:

您好、专家、

我正在使用 MSPM0G3507、并再次检查我对设置的理解是否正确。

(1) ADC

如果我们要使用内部 2.5V 为 VREF 测量温度传感器、VREF+是否连接到开路、VREF-是否连接到 GND、对吗?

(2) 未使用引脚的引脚设置

我们针对未使用的端子尝试了以下三种设置、并确认电流消耗完全相同。

对于 MCU、是否有以下 3 中的任何建议设置?

・Ω 输入+上拉电阻器

・Ω 输入+下拉电阻器

输出低电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavpreeta:

    使用内部 VREF 时、VREF+引脚上需要一个去耦电容器、并应连接到 VREF-/GND。

    关于三个引脚设置、这些选项中的每一个都有效。 但是、当在没有内部电阻器的情况下配置引脚时、会消耗较大的电流。  MSPM0 低功耗优化指南 提供了有关这方面的更多信息。

    此致、
    Brian