This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:编程工具

Guru**** 2913440 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110, XDS110ISO-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1574363/mspm0c1104-programming-tool

器件型号:MSPM0C1104
Thread 中讨论的其他器件:LP-XDS110XDS110ISO-EVM

工具/软件:

您好、有一个 1S2P 电池配置。 使用的 MCU 模型是 MSPM0C1104SRUKR。 您能否确认 LP-XDS110 编程工具是否兼容以及接线方法是否正确? 此外、是否还需要其他合适的工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***:
    我们通常不建议使用 LP-XDS110 进行编程、但我同意使用它来对 MSPM0 进行编程、因为它支持 SWD。 此外、我在简要方框图中看到的连接对我来说似乎没问题。 我们建议用户使用 XDS110 调试探针工具或通过 LaunchPad 对 MSPM0 进行编程/调试。
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助确认所购买的模型(完整模型:XDS110ISO-EVM)是否正确。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***:
    您认为正确是什么意思? 我想客户想购买  LP-XDS110。 另外提醒一下、我们仍然建议使用 XDS110 调试探针工具。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diego、

    如上所述、您建议用户使用 XDS110 调试探针或通过启动控制台对 MSPM0 进行编程/调试。 因此、我打算购买 XDS110 调试探针、并恳请您提供具体的型号或直接购买链接以及关于正确使用该探针的指导、以确保正确的采购和实施。 感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***:

    好的。 这是指向 我推荐的 XDS110 调试探针的链接。 此外、下面还提供了一些有关 连接器外观的配套资料、 快速提及 MSPM0以及 XDS110 指南本身。  

    此致、

    Diego Abad