This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L2228:UART0 在 L2228 中接收数据时的功耗异常有问题?

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1569049/mspm0l2228-problem-with-abnormal-power-consumption-of-uart0-receiving-data-in-l2228

器件型号:MSPM0L2228
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

当 L2228 与 1FR5043 通信时、当 L2228 处于低功耗模式时、会出现接收电流过大的情况。 通过使用 uart0、IO 使用 PA0 和 PA1。 接收数据时、电流约为 1.3mA。 您能告诉我如何为串行端口设置低功耗模式吗? 低功耗串行端口工作时的近似功耗是多少? 是否有执行测试的程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J8 上是否连接了跳线? 如果是、请尝试将其移除。  

    此跳线向 PA1/UART0_RX 施加上拉电阻 (2.2K)。 当被驱动为低电平时、它消耗 3.3V/2200 Ω= 1.5mA。

    UART Rx 线(始终)从另一端驱动、因此我认为(从未)需要上拉电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PA0 没有上拉电阻器。 我可以询问是否有任何测试例程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    寄存器参数如以下屏幕截图所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的平台是什么? 它是 Launchpad 还是定制板?

    PA0 (UART0_TX) 需要一个上拉电阻、因为它无法驱动为高电平(开漏)。 此外、它需要是外部的、因为 PA0(通常为 ODIO)缺少内部上拉电阻。

    我指的是 PA1 (UART0_RX)。 只要有器件连接到它、就不需要上拉电阻器、因为另一端正在驱动它。 如果有时它在另一端断开连接的情况下工作、则上拉电阻(也是外部的,因为 PA1 也是 ODIO)可能是一个好主意、但它应该相当弱(可能是 20k?) 以避免您描述的症状。

    您考虑了什么类型的测试例程? 似乎您有一个测试用例。 最坏的情况可能是其他字节发送全 0x00 字节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LaunchPad 和定制板均经过测试、现象相同。 所需的是测试串行端口低功耗数据接收情况的例程。 我们的程序测试一直异常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI LaunchPad 示例如下:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ABvATzSBKGw7HunA5.8.FQ__MSPM0-SDK__a3PaaoK__LATEST

    “DriverLib"示“示例通常更简单、因此更容易进行实验。

    您能否展示定制电路板的原理图? 使用 LaunchPad 时、是否安装了 J8(PA1 上拉)跳线? [在我的 Rev-E1 LaunchPad 上、这实际上是 J13。]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试后、功耗仍然相对较高。 该工程用于超声波燃气表 L2228 从 FR5043 接收数据、每秒通信一次。

    UART0 是低功耗串行端口吗?

    2.执行中断接收时,中断服务例程是否在运行模式下运行?

    进入数据接收状态时、大约有 7mS 的高电平。 是什么导致它高于 2mA?

    FR5043 每秒传输 33 字节的数据一次、并接收 1.2mA 的瞬时电流。 此接收电流是否正常?

    下图显示了收集的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以问是否有任何测试结果? 情况极其紧急。 谢谢你布鲁斯·麦肯尼 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以问是否有任何测试结果? 情况极其紧急。 谢谢你布鲁斯·麦肯尼 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应有的尊重:你没有提供很多线索。 我不确定如何读取您发布的跟踪信息:是 1 字节还是 33 字节? 如果您使用的是 FIFO(尚未满)、则“凸点“本身就是 UART、但如果不是这样、则是 UART 加 CPU (ISR) 运行。

    对于我的部分:我破坏了我的 LPM01A 并构建了一个简单的测试程序、猜测您可能使用的配置/代码。 这样,我就无法复制您发布的跟踪信息。 (我注意到 Rx 引脚上拉电阻似乎只会将电流增加约 0.5mA、而不是 1.5mA,这让我有点惊讶。)

    要回答您的问题:

    1) 我不知道什么构成了“低功耗 UART“。 TRM 似乎不使用该术语。 在某些情况下、我看到了它是指 (a) 低速+少数功能、以及 (b) 在检测到起始位(下降)边沿之前对位 时钟进行门控[TRM (SLAU847E) 第 21.2.3.1 节建议这样做、但“仅在接收时“使该操作有些荒谬]。

    2) ISR 以 RUNx 模式 (SysConfig 中的“x")“)运行;在所有其他模式下、CPU 停止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享您的测试代码吗? 我使用的是示例程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我一直在使用的。

    这里没有太多内容:我从 uart_echo_interrupts_standby 示例开始、并添加了第二个 UART、我可以在 SysTick 中断中发送一个字节(标称值为 50ms)。

    我的 PA0/PA1 跳接至 PB7/PB6。 (我也可以将 3V3 跳线连接到 J101 上 BAT 的 MCU 侧。) 我的目标是拥有一个自包含单元、我只能使用 VCC LPM01A 的 LPM/GND 进行驱动、这产生了可预测的时间行为。

    我 使用 SysConfig 进行了实验、主要是 UART 速度模式和低功耗模式;.syscfg 内容反映了我最近尝试的所有内容。

    .c:

    #include "ti_msp_dl_config.h"
    
    volatile uint8_t gEchoData0 = 0;
    uint8_t Data1 = 0x5A;
    int main(void)
    {
        SYSCFG_DL_init();
    
        NVIC_ClearPendingIRQ(UART_0_INST_INT_IRQN);
        NVIC_EnableIRQ(UART_0_INST_INT_IRQN);
        DL_SYSCTL_enableSleepOnExit();
    
        while (1) {
            __WFI();
        }
    }
    
    void UART_0_INST_IRQHandler(void)
    {
        switch (DL_UART_Main_getPendingInterrupt(UART_0_INST)) {
            case DL_UART_MAIN_IIDX_RX:
                DL_GPIO_togglePins(GPIO_LEDS_PORT,
                    GPIO_LEDS_USER_LED_1_PIN | GPIO_LEDS_USER_TEST_PIN);
                gEchoData0 = DL_UART_Main_receiveData(UART_0_INST);
                DL_UART_Main_transmitData(UART_0_INST, gEchoData0);
                break;
            default:
                break;
        }
    }
    void
    SysTick_Handler(void)
    {
        DL_UART_Main_transmitData(UART_1_INST, Data1++);
        return;
    }

    .syscfg:

    /**
     * These arguments were used when this file was generated. They will be automatically applied on subsequent loads
     * via the GUI or CLI. Run CLI with '--help' for additional information on how to override these arguments.
     * @cliArgs --device "MSPM0L222X" --part "Default" --package "LQFP-80(PN)" --product "mspm0_sdk@2.06.00.06"
     * @v2CliArgs --device "MSPM0L2228" --package "LQFP-80(PN)" --product "mspm0_sdk@2.06.00.06"
     * @versions {"tool":"1.25.0+4268"}
     */
    
    /**
     * Import the modules used in this configuration.
     */
    const GPIO    = scripting.addModule("/ti/driverlib/GPIO", {}, false);
    const GPIO1   = GPIO.addInstance();
    const SYSCTL  = scripting.addModule("/ti/driverlib/SYSCTL");
    const SYSTICK = scripting.addModule("/ti/driverlib/SYSTICK");
    const UART    = scripting.addModule("/ti/driverlib/UART", {}, false);
    const UART1   = UART.addInstance();
    const UART2   = UART.addInstance();
    
    /**
     * Write custom configuration values to the imported modules.
     */
    const mux2       = system.clockTree["EXCLKMUX"];
    mux2.inputSelect = "EXCLKMUX_LFCLK";
    
    GPIO1.$name                          = "GPIO_LEDS";
    GPIO1.associatedPins.create(2);
    GPIO1.associatedPins[0].$name        = "USER_LED_1";
    GPIO1.associatedPins[0].initialValue = "SET";
    GPIO1.associatedPins[0].assignedPort = "PORTA";
    GPIO1.associatedPins[0].assignedPin  = "23";
    GPIO1.associatedPins[1].$name        = "USER_TEST";
    GPIO1.associatedPins[1].assignedPort = "PORTA";
    GPIO1.associatedPins[1].assignedPin  = "21";
    GPIO1.associatedPins[1].initialValue = "SET";
    
    const Board = scripting.addModule("/ti/driverlib/Board", {}, false);
    
    SYSCTL.clockTreeEn           = true;
    SYSCTL.forceDefaultClkConfig = true;
    SYSCTL.powerPolicy           = "STOP0";
    
    SYSTICK.periodEnable    = true;
    SYSTICK.period          = 1600000;
    SYSTICK.interruptEnable = true;
    SYSTICK.systickEnable   = true;
    
    UART1.$name                    = "UART_0";
    UART1.enabledInterrupts        = ["RX"];
    UART1.uartClkSrc               = "LFCLK";
    UART1.ovsRate                  = "3";
    UART1.peripheral.rxPin.$assign = "PA1";
    UART1.peripheral.txPin.$assign = "PA0";
    UART1.txPinConfig.$name        = "ti_driverlib_gpio_GPIOPinGeneric0";
    UART1.rxPinConfig.$name        = "ti_driverlib_gpio_GPIOPinGeneric1";
    
    UART2.$name                    = "UART_1";
    UART2.uartClkSrc               = "LFCLK";
    UART2.ovsRate                  = "3";
    UART2.peripheral.$assign       = "UART1";
    UART2.peripheral.rxPin.$assign = "PB7";
    UART2.peripheral.txPin.$assign = "PB6";
    UART2.txPinConfig.$name        = "ti_driverlib_gpio_GPIOPinGeneric2";
    UART2.rxPinConfig.$name        = "ti_driverlib_gpio_GPIOPinGeneric3";
    
    /**
     * Pinmux solution for unlocked pins/peripherals. This ensures that minor changes to the automatic solver in a future
     * version of the tool will not impact the pinmux you originally saw.  These lines can be completely deleted in order to
     * re-solve from scratch.
     */
    GPIO1.associatedPins[0].pin.$suggestSolution = "PA23";
    GPIO1.associatedPins[1].pin.$suggestSolution = "PA21";
    Board.peripheral.$suggestSolution            = "DEBUGSS";
    Board.peripheral.swclkPin.$suggestSolution   = "PA20";
    Board.peripheral.swdioPin.$suggestSolution   = "PA19";
    UART1.peripheral.$suggestSolution            = "UART0";