This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:如何开始实施远距离遥控?

Guru**** 2748025 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1310, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1574699/launchxl-cc1310-how-to-start-implement-remote-control-for-long-distance

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
第 10 个主题中讨论的其他器件:CC1310

工具/软件:

您好、

我想为家用远程控制做准备。

作为接收者,我计划使用连接到我的家庭控制单元的 Launchxl-1310(用于控制车库和大门)。 对于远程控制,我使用了: https://pl.aliexpress.com/item/4000185596036.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.22.5d031c24govZA9&gatewayAdapt=glo2pol 模块由 2xAAA 提供支持。 我的目标是把遥控器放在自行车杆的末端,所以装置必须非常薄(最大 16mm )。

为了测试我使用的两个硬件器件 empty.c 我记得链接到该示例工程、但最重要的是:远程控制和 launchxl-CC1310 在首次硬件测试期间运行良好。

现在、是时候在两者之间实现一些通信了。

问题:您建议使用作为 START 项目 在我的遥控器和 Launchxl-CC1310 之间实现简单的通信吗? 我是说:CC1310 是哪个示例项目?

提前感谢任何提示。 这是我使用 CC1310 的第一个项目。

此致、

Wojtek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议您首先使用 rfPacketRx 和 rfPacketTx  示例来测试射频性能。

    您应使用 SmartRF Studio 为您的发送器和接收器生成设置。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 对我来说很清楚。 THX

    Wojtek