This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:如何启用 SDIO 卡中断 (Cirq)

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1568010/am2632-how-to-enable-sdio-card-interrupt-cirq

器件型号:AM2632


工具/软件:

目前已配置了 MMC_CON[CLKEXTFREE]、MMC_IE[Cirq]、MMC_ISE[Cirq]和 MMC_CON[CTPL]。 然而、当逻辑分析仪的 Data[1]变为低电平以指示中断时、检查 MMC_STAT 不会显示 Cirq 的任何中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    到目前为止、我们在软件中没有 SDIO 支持、但我们正在研究。 更新后、我们会通知您。

    此致
    史瓦克