This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263P:操作码字段在不同的寄存器中表示什么

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1571793/tmdscncd263p-what-is-does-opcode-field-represents-in-different-registers

器件型号:TMDSCNCD263P


工具/软件:

尊敬的团队:

您好。

我已经注意到寄存器 DEV_INSTR_RD_CONFIG_REGDEV_INSTR_WR_CONFIG_REG、和 FLASH_CMD_CTRL_REG都包含一个名为的字段 “操作码“ 。 能否解释一下这个 操作码 在这三个寄存器中的每一个以及何时使用每一个寄存器?

此外、在 TRM 部分中 13.3.2.2.5.4.11. ,它提到:

OSPI_FLASH_CMD_CTRL_REG(31-24] CMD_OPCODE_FLD 位的设置应与 OSPI_DEV_INSTR_RD_CONFIG_REG[7-0] RD_OPCODE_NON_XIP_FLD 和 OSPI_DEV_INSTR_WR_CONFIG_REG[7-0] WR_OPCODE_FLD 不同。

您能解释一下这意味着什么吗?

“我想听你的想法。 读取闪存器件 ID、发出芯片擦除命令 读取/写入数据 写入/写入闪存器件时、需要使用什么相应的命令、以及应在哪个寄存器中配置操作码字段?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    操作码表示所使用的特定函数的命令。 DEV_INSTR_RD_CONFIG_REG 存储读取操作的信息、而 WR_CONIG_REG 则保存写入操作码。 这些命令用于生成 rd/wr 操作的命令。

    此致、
    摇摇晃晃