请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC1310工具/软件:
您好、
我需要测量按下按钮的时间。 我感兴趣的时间值如下:
200ms、1 秒、3.5 秒和 10 秒。 因此范围是 200ms 到 10 秒。
为了检测按键的开始、我将使用回调函数 gpioButtonFxn0()。 但如何测量压力的时间?
此致、
Wojtek
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我需要测量按下按钮的时间。 我感兴趣的时间值如下:
200ms、1 秒、3.5 秒和 10 秒。 因此范围是 200ms 到 10 秒。
为了检测按键的开始、我将使用回调函数 gpioButtonFxn0()。 但如何测量压力的时间?
此致、
Wojtek
大家好、
我使用了如下源代码
#include <ti/sysbios/knl/Clock.h>
uint32_t prevTicks = Clock_getTicks();
// some task to time meausere...
uint32_t currentTicks = Clock_getTicks();
uint32_t elapsedTime = (currentTicks - prevTicks);
// press_time = time in miliseconds
uint32_t press_time = elapsedTime * Clock_tickPeriod / 1000.0;
所以让我关闭这个票:-)