Other Parts Discussed in Thread: AM2434, SYSCONFIG
主题: SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、
我正在使用 AM2434 EVM 板、我正在尝试同步内核。 我发现我可以使用 IpcNotify_syncall、sendSync 和 waitSync。
但内核之间存在相移。 我要切换两个 LED、每个内核上一个。 每个内核中的每个切换都有不同的延迟、例如 1 秒和 100ms。
我使用 IpcNotify_syncall 使快速响应等待缓慢响应。 实际上、它会执行该操作。
问题是 LED 的上升沿或下降沿之间存在相移。 这种相移不是恒定的。 会在每个边沿上发生变化。
相移可能在 15 微秒到 1 毫秒之间变化。
我的问题如下:
- 我需要了解为什么会出现这样的相移。
- 如何消除这种相移?
- sendSync 和 waitSync 如何工作? 他们如何交换消息?
提前感谢您。