This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:CAN "connect"从 CCS 连接到我的 XD110 调试器、但存在错误、因此 CAN't 开始调试...

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1575430/tmdsemu110-u-can-connect-to-my-xd110-debugger-from-ccs-but-there-are-errors-so-can-t-begin-to-debug

器件型号:TMDSEMU110-U
主题中讨论的其他器件:IWR6843AOPMMWAVEICBOOST

工具/软件:

当我在示例工程 (IWR6843AOP .ccxml) 中打开器件的.ccxml 文件、然后点击“Test Connections“时、会收到以下错误:

该实用程序选择了 100/110/510 类产品。 此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。 库构建日期为“2025 年 8 月 12 日“。 库构建时间为“02:44:21“。 库软件包版本为“20.3.0.3656"。“。 库组件版本为“35.35.0.0 “。 控制器不使用可编程 FPGA。 控制器的版本号为“5"(“(0x00000005)。 控制器的插入长度为“0"(“(0x00000000)。 此实用程序将尝试重置控制器。 此实用程序已成功重置控制器。 ----- 【打印重置命令硬件日志文件】------------------------------------ 通过切换 JTAG TRST 信号、将使扫描路径复位。 控制器是具有 USB 接口的 XDS110。 从控制器到目标的链路是直接的(不使用电缆)。 该软件针对 XDS110 功能进行了配置。 控制器无法监测 EMU[0]引脚上的值。 控制器无法监测 EMU[1]引脚上的值。 控制器无法控制输出引脚上的时序。 控制器无法控制输入引脚上的时序。 扫描路径链路延迟已恰好设置为“0"(“(0x0000)。 ----- 【发生错误,此实用程序已中止】------------------------ 此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。 值为“-233"(–233(0xffffff17“0xffffff17)。 标题为“C_ERR_PATH_BROKEN “。 解释为:JTAG IR 和 DR 扫描路径无法循环位、它们可能会损坏。 尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。 目标的 JTAG 扫描路径似乎已断开、出现卡滞在 1 或零故障。
我想知道是否某些 JTAG 跳线设置不正确。

我需要进行调试时会显示这样的消息、即使在 CCS 自动更新 XDS110 的固件后也是如此(我认为已经完成了,但不确定是否 100%):
CS_DAP_0:连接到目标时出错:(错误–1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。 (仿真包 20.3.0.3656)



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、在对 Claude Sonnet 4 进行了一些探测之后、我几乎可以调试它、但现在:

    Cortex_R4_0:在长度 0x3c 的第 0 页上的 0x0 处写入存储器块时遇到问题:(错误–1065 @ 0x3C)无法访问器件存储器。 验证存储器地址是否在有效存储器中。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下部 TCLK)。 (仿真包 20.3.0.3656)
    Cortex_R4_0:文件加载器:验证失败:目标无法写入 0x00000000
    Cortex_R4_0:GEL:文件:C:\Users\Frux_workspace_ccstheia\Out_of_Box_6843_AOP\Debug\Out_of_Box_6843_AOP.xer4f:加载失败。

    这是使用 MMWAVEICBOOST 电路板的板载 XDS110、因为我的外部 XDS110 无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内存“
    矢量 (X):origin=0x00200000 length=0x00000100 /*将矢量移动到 RAM */
    PROG_RAM (RX):origin=0x00200100 length=0x0003FF00
    DATA_RAM (RW):origin=0x08000000 length=0x00030000
    L3_RAM (RW):origin=0x51000000 length=0x00100000
    HS_RAM (RW):origin=0x52080000 length=0x00010000
    }

    克劳德最后的建议,解决了它。   将其复制/粘贴到.cmd 链接器文件部分的上方。