This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:RTC 设置和 RTC_OUT

Guru**** 2910070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1575280/mspm0g3519-rtc-setup-and-rtc_out

器件型号:MSPM0G3519


工具/软件:

我使用的是 MSPM0G3519SPNR。 我们正在尝试在 MCU 上使用 RTC、但在启动和运行 RTC 时遇到问题。 使用 RTC 是否需要 RTC_OUT GPIO 功能? 我认为主要用于校准。

目前、我正在使用上提供的三个引脚 RTC_OUT 作为标准 GPIO、是否需要将一个引脚保持开路并分配给 RTC_OUT 才能实际使用 RTC 功能?  

关于校准、RTC_OUT 通常连接到什么? 主要用于 EOL 校准、还是 RTC_OUT 也需要连接到 MCU 上的其他 IO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    使用 RTC 所需的 RTC_OUT GPIO 功能吗? 我认为它主要用于校准。

    否、RTC_OUT 仅用于校准。

    我是否需要将一个保留为 OPEN 并分配给 RTC_OUT 才能真正使用 RTC 功能?  [/报价]

    如果不需要实现低温偏移误差校准、则可以禁用 RTC_OUT。

    关于校准、RTC_OUT 通常连接到什么? [/报价]

    连接到 MCU IO、使用高精度时钟源捕获其周期、然后计算偏移。

    您可以在 TRM 中找到校准流程:

    我们尝试使用 MCU 上的 RTC、但在启动和运行时遇到问题
    [/quote]

    请参阅下面的示例:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AAcNuFi6v.kdMO90a4uaLw__MSPM0-SDK__a3PaaoK__LATEST&placeholder=true 

    B.R.

    Sal

    [/quote][/quote]