This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3519:MSPM0G3519 CSC 至密钥库流程–IAR .ICF 配置支持

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1573340/lp-mspm0g3519-mspm0g3519-csc-to-keystore-flow-iar-icf-configuration-support

器件型号:LP-MSPM0G3519
主题:MSPM0G3519 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们正在研究 MSPM0G3519、想要 在 CSC 区域中存储四个 AES 密钥
之后INITDONE、这些密钥应安全地装入 密钥库控制器

我们提到了 aesadv_cmac_256_enc_decTIClang 示例、但我们的工程使用 IAR ARM 9.60.3 .icf 链接器文件
请您提供以下帮助:

  • 没错 BCR 配置 在 IAR 下启用 CSC

  • 如何定义 .secret .lockStg 存储器区域 .icf

  • 任何参考 IAR CSC +密钥库 示例或工作设置

我们已经理解了安全架构图中的流程、但需要特定于 IAR 的设置指南。



不过、在调试期间、我们始终会看到:

SYSCTL.SECCFG.SECSTATUS.CSCEXISTS = NO
SYSCTL.SECCFG.SECSTATUS.INITDONE = YES

谢谢。此致、
Kasirajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kasirajan:

    但是、在调试期间、我们始终看到:

    您需要设置 NONMAIN 以启用 CSC、然后可以找到不同的现象。

    我用于为密钥库创建 CCS 工程:

    LP_MSPM0G3519_Key Storage_Process

    无需更改.icf 链接器文件。 您可以将其迁移到示例工程“AES_CBC_256_ENc_dec"。“。

    注意:修改了 NONMAIN 区域、请检查 syscfg 文件、还请参阅以下文档以了解如何更新 IAR 中的 NONMAIN 设置:

    MSPM0 设计流程指南

    B.R.

    Sal