This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:SYSOSC 时钟频率精度

Guru**** 2911900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1574395/mspm0g3507-sysosc-clock-frequency-accuracy

器件型号:MSPM0G3507


工具/软件:

您好、专家、

对于连接到 ROSC 端子的电阻、

您能告诉我 以下条件下的时钟频率精度吗?

参数 测试条件 最小值 最大值
fSYSOSC 启用频率校正环路 (FCL) 且 ROSC 电阻器置于 ROSC 引脚时的 SYSOSC 精度、适用于经过出厂修整的频率 (1)

SETUSEFCL=1、–20℃≤Ta≤85℃

±0.1%±25ppm ROSC

SETUSEFCL=1、–20℃≤Ta≤85℃

±0.5%±25ppm ROSC

SYSOSC 频率精度(当)
频率校正环路 (FCL) 为
当内部 ROSC 电阻器时启用
使用 (4)
SETUSEFCL=1、–20℃ ≤Ta≤85℃         
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charan:

    我们不会维护 此类数据。

    虽然、我们提供了下面的图片供用户评估不同的温度范围。

    B.R.

    Sal