This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1227:开漏 GPIO 输出

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1574499/mspm0l1227-open-drain-gpio-output

器件型号:MSPM0L1227


工具/软件:

尊敬的专家:

是否有办法实现开漏 I/O? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angela、

    所有 IO 都可以用作开漏 IO、而只有 PA0 和 PA1 是物理开漏 IO、可耐受 5V 电压。 其他仅耐受 3V 电压(或不超过 VCC + 0.3V)。

    B.R.

    Sal