This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:Standby1 中的 GPIO 中断沿

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1574698/lp-mspm0g3507-gpio-interrupt-edge-in-standby1

器件型号:LP-MSPM0G3507


工具/软件:

如果 MCU 重新进入 STANDBY1 时 GPIO 唤醒脉冲已经为高电平、器件是否仍然可以检测后续上升沿、或者我是否必须在两个边沿配置唤醒或仅使用下降沿?

我阅读了 GPIO_ERR_01 注释、但我只是想知道这种情况是否有任何其他可能的权变措施。

我的目标是仅在上升沿启用中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vala:

    如勘误表中所述、  您可以监控 IO 状态、并在 standby1 变为逻辑 0 时进入 standby1 模式。

    我认为只有上升或仅失败在这里有同样的风险。

    B.R.

    Sal