This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1506:MSPM0G150X 一系列帮助问题

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1506, MSPM0G1507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1575383/mspm0g1506-mspm0g150x-a-series-of-questions-for-help

器件型号:MSPM0G1506
主题中讨论的其他器件: MSPM0G1507

工具/软件:

您好、我现在正在制作一个 1/4 砖型电源、我需要一个 4×4 尺寸控制器、我对 MSPM0G150X 系列感兴趣、我想知道 MSPM0G1506 与 MSPM0G1507 之间的差异是什么? 此系列控制器的最小 PWM 脉冲宽度是多少? 我们的软上升解决方案需要两个 PWM 来在 180°相移时软化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要添加:第一个 PWM 需要小于 10ns、才能进行软启动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jun、

    [报价 userid=“673479" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1575383/mspm0g1506-mspm0g150x-a-series-of-questions-for-help ]我想知道 MSPM0G1506 与 MSPM0G1507 之间有何区别?

    唯一的区别是闪存大小、G1507 具有 128KB 闪存、而 G1506 具有 64K。

    此系列控制器的最小 PWM 脉冲宽度是多少?

    1/ 80MHz。

    我们的软启动解决方案需要两个 PWM 来在 180°相移时软化。

    这可以通过以下方式来实现:

     MSPM0G3507:如果我们可以在一个 TIMA 中实现 4 个具有相移的 PWM、则需要帮助  

    B.R.

    Sal