This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1518:MSPM0Gx1x 软件加密支持

Guru**** 2926340 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1574079/mspm0g1518-mspm0gx1x-software-crypto-support

器件型号:MSPM0G1518
主题:MSPM0G3519 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:  

查看的数据表和技术参考手册  MSPM0Gx51x。  

在文档中、我看到芯片组支持对称加密、但没有看到任何有关非对称加密的详细信息。  

是否有人可以分享一本手册、其中提到了有关支持的加密的详细信息? 我是否还可以 获取有关安全启动实现的应用手册?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sraddha:

    MSPM0Gx51x 仅在硬件中支持对称加密 (AES)、该器件中没有硬件非对称加速器。 请查看应用手册 MSPM0 MCU 中的网络 安全机制、了解 MSPM0 支持的安全功能。

    在 MSPM0G3519 的安全启动实现中、  MSPM0 SDK 中有 customer_secure_code 示例、本例中实现了基于软件的 ECDSA 签名算法。