This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:对在两个工程之间共享数据的 SRAM 区域进行读取写入。

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1573028/mspm0g3519-read-write-into-sram-area-that-share-data-between-two-project

器件型号:MSPM0G3519


工具/软件:

您好、

我想使用 SRAM 进行共享

-uinterruptVectors
--stack_size=256

/* Note: SRAM is partitioned into two separate sections SRAM_BANK0 and SRAM_BANK1
 * to account for SRAM_BANK1 being wiped out upon the device entering any low-power
 * mode stronger than SLEEP. Thus, it is up to the end-user to enable SRAM_BANK1 for
 * applications where the memory is considered lost outside of RUN and SLEEP Modes.
 */

MEMORY
{
    FLASH           (RX)  : origin = 0x0000F900, length = 0x00080000
    SRAM_BANK0      (RWX) : origin = 0x20200000, length = 0x00010000
    SRAM_BANK1      (RWX) : origin = 0x20210000, length = 0x00008000
    PARA_SHARED     (RWX) : origin = 0x20218000, length = 0x000000FF    
    BCR_CONFIG      (R)   : origin = 0x41C00000, length = 0x000000FF
    BSL_CONFIG      (R)   : origin = 0x41C00100, length = 0x00000080
    DATA            (R)   : origin = 0x41D00000, length = 0x00004000
}

SECTIONS
{
    .intvecs:   > 0x0000F900
    .text   : palign(8) {} > FLASH
    .const  : palign(8) {} > FLASH
    .cinit  : palign(8) {} > FLASH
    .pinit  : palign(8) {} > FLASH
    .rodata : palign(8) {} > FLASH
    .ARM.exidx    : palign(8) {} > FLASH
    .init_array   : palign(8) {} > FLASH
    .binit        : palign(8) {} > FLASH
    .TI.ramfunc   : load = FLASH, palign(8), run=SRAM_BANK0, table(BINIT)

    .vtable :   > SRAM_BANK0
    .args   :   > SRAM_BANK0
    .data   :   > SRAM_BANK0
    .bss    :   > SRAM_BANK0
    .sysmem :   > SRAM_BANK0
    .TrimTable :  > SRAM_BANK0
    .stack  :   > SRAM_BANK0 (HIGH)
    .param      : > PARA_SHARED
    .BCRConfig  : {} > BCR_CONFIG
    .BSLConfig  : {} > BSL_CONFIG
    .DataBank   : {} > DATA
}
代码和引导加载程序代码之间保留一些数据。 我修改了链接器文件。 为参数分配了一些共享区域。 我可以从引导加载程序代码写入该区域、但代码在跳转到应用程序代码之后或期间卡住。  这是链接器脚本。 做任何人知道正确的方法来做到这一点。