This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1519:SRAM 两组

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1575121/mspm0g1519-sram-two-banks

器件型号:MSPM0G1519


工具/软件:

我可以让它来构建...但是当我运行调试时、我得到了

e2e.ti.com/.../sram.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用的 spi_controller_multibyte_fifo_poll 副本遭到了稍微黑客攻击、我看不到这种现象(我现在有一个 G3519)。 这是一个非常小的程序,所以不能证明任何东西,除了它不会一直发生。

    我要从.map 文件开始、看看是否意外地将文本(某些段不是 NoLoad)写入 SRAM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip:

    问题是您的映像不是 8 字节对齐的、我们的闪存加载程序下载的闪存值最小为 8 字节、如果您的映像不能除以 8、则会显示错误并失败。

    B.R.

    Sal