This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:替换为 MSPM0G3518SPMR

Guru**** 2915660 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3518, LP-MSPM0G3519, LP-MSPM0G3507, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1575002/lp-mspm0g3507-replace-with-mspm0g3518spmr

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3518LP-MSPM0G3519MSPM0G3507

工具/软件:

您好团队:

我正在寻找一个评估板来评估采用 LQFP64 封装的 MSPM0G3518。
您唯一销售的评估板是 LP-MSPM0G3519、它采用 LQFP100 封装的 MSPM0G3519SPZR。
我正在考虑将 LP-MSPM0G3507 上安装的 MSPM0G3507SPM 替换为 MSPM0G3518SPMR 以进行评估。
我有几个问题:
是否可以将 LP-MSPM0G3507 上安装的 MSPM0G3507SPM 替换为 MSPM0G3518SPMR 以进行评估?
2.用 MSPM0G3518SPMR 替换时、LP-MSPM0G3507 上的调试器是否正常工作?

此致、

西藤峰一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mineichi、

    您两个问题的答案都是是肯定的 — MSPM0 器件设计为在同一封装中实现引脚对引脚兼容。 您可以订购 LP-MSPM0G3507 和一些 MSPM0G3518SPMR IC、并将 MSPM0G3507 交换为 MSPM0G3518。 交换时、只需确保调试器设置显示目标器件现在为 MSPM0G3518。