This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1103:在 MCU 由 CCS 编程之前、jflash 无法刷写 MCU

Guru**** 2909130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1571304/mspm0c1103-jflash-cannot-flash-the-mcu-before-the-mcu-programed-by-ccs

器件型号:MSPM0C1103


工具/软件:

您好专家

客户反馈、器件无法首先使用 JFlash(十六进制文件)正确编程、但在使用 CCS 对任何固件进行编程后、JFlash 就可以正确地对十六进制文件进行编程。 您是否遇到过此问题?

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    我以前没有听说过这个。 发生这种情况时、设备是否是全新的? 或者、.hex 文件在首次尝试加载到器件后是否发生了更改?

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、
    是否有任何更新?

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Diego Abad

    对不起耽误,十月的第一周是中国国庆节,所以我今天刚回到工作岗位。

    以下是客户方面的更新:

    用例 1:

    第 1 步: 生成 16 位存储器宽度的十六进制文件 (1)、  

    第 2 步: 使用 Jlink+Jfash 对十六进制文件 (1) 进行编程、固件无法正常工作

    第 3 步:  将 HEX 文件生成设置更改为 8 位存储器宽度、然后生成 HEX 文件 (2)

    步骤 4.   使用 Jlink+Jfash 对十六进制文件 (2) 进行编程、 Jflash 将报告该问题、并且无法对十六进制文件 (2) 进行编程。

    第 5 步:   使用 Jlink+CCS 对十六进制文件 (2) 进行  编程、CCS 可以对更新的固件进行编程。

    第 6 步:  将 HEX 文件生成设置保持为 8 位存储器宽度、然后生成 HEX 文件 (3)

    步骤 7.   使用 Jlink+Jfash 对  hex 文件 (3) 进行编程、Jflash 可以 正确地对 hex 文件 (3) 进行编程。

    用例 2:

    如果客户使用 Jflash+Jlink 对空白器件进行编程、它可能很好。

    谢谢

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、
    我明白了。 您能否详细说明步骤 2 中哪些不能正常工作意味着什么、以及步骤 4 中无法编程的错误? 此外、如果执行了恢复出厂设置、您能否检查客户是否可以像第 2 种情况一样对器件进行编程?

    此致、

    Diego Abad  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Diego Abad  

    步骤 2 中“正常工作“的含义是什么

    固件可以下载到 MCU、Jflash 不会报告错误、但 MCU 无法按预期运行

    另外、在步骤 4
    中无法编程的错误

    大家会检查一下

    如果执行了恢复出厂设置?

    大家会检查一下

    谢谢

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、
    好的。 我正在提问、以便让我的团队了解此案例的具体情况。 如果它是一个错误,我们需要所有的信息,我们可以得到修复它。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego

    客户无法重现此问题、我将关闭此主题、感谢您的支持。

    此致

    Joe