Other Parts Discussed in Thread: AM2632, AM263P4
主题:AM263P4 中讨论的其他器件
工具/软件:
我在此论坛上的另一个主题(AM2632:基于 ARM 的 MCU 无法使用 AM263.BSDL 进入边界扫描模式)上也提到了相同的问题 、但这些问题未得到解决。
此器件提供的 BSDL 文件 (AM2634CODFHAZCZR) 指定一个 8 位指令寄存器、但当我们捕获该寄存器的值时、它仅返回四位。
我们还看到、从器件返回的 IDCode 与 BSDL 文件中指定的值相比、具有不同的版本和器件型号值。
正如上一线程中所建议的、我们尝试了不同的引导模式、并看到了不同的行为。 上述行为是使用 BOOTMODE 0110 时出现的。 当我们尝试使用 1001 时,在另一个线程中建议,我们没有从链中返回数据。 器件的 TRM 中没有引用这些引导模式。
非常感谢
Stuart