This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:如何使用 SysConfig 配置 PRG1_PRU0_GPO9?

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1574410/am2431-how-to-configure-prg1_pru0_gpo9-with-sysconfig

器件型号:AM2431
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

客户原理图设计是用于 SD4 采样的 PRG1_PRU0_GPO9、但 SysConfig 配置只能配置为 GPO18。 如何直接从 SysConfig 配置为 GPO9(注意:该手册说明更改其中一个寄存器 ICSSG_SA_MX_REG (7) G_MUX_EN=1、但 SysConfig 未找到任何更改)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您使用的是哪个版本的 SDK?

    如果您使用的是最新版本、您可以在 SysConfig 中看到“Enable G mux“选项。 则需要将其禁用以允许选择这些引脚。

    此致、

    Achala Ram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在较旧版本的 SDK 中、SysConfig 中不提供启用或禁用 SaMux 模式的选项、因此必须手动执行以下操作:

    1. 注释掉 sdfm_example.c 中的行
    // PRUICSS_setSaMuxMode (pruIcssHandle、 saMuxMode);
    1.  在 PRU (ICSS) SysConfig 模块中配置这些 GPIO 引脚。

    此致、

    Achala Ram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Achala:

    我使用的是 SDK 和 syscfg 版本是  .

    我找不到“启用 G 多路复用器“和 GP 模式“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要在版本低于 11.0 的版本中禁用 SA 多路复用器模式、请按照上一响应中描述的步骤操作。

    在 SysConfig 中、版本 11.0 中添加了该功能。

    此致、

    Achala Ram