Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PZ
工具/软件:
大家好!
作为标题、调试时出现错误 1170。
以下信息显示了工作环境。
如果需要更多信息、请告知我。
-IDE:CCS 版本:9.2.0.00013
调试工具:XDS200
-说明:
之前、我们将 ARM MCU 从 MSP432 更改为 TM4C。
解决了使用 LaunchPad 进行开发时出现的问题后、我们设计了一个新的 PCB。
该 PCB 的功能与带 MCU MSP432P401R 的 PCB 几乎相同。
示例 PCB 完成后、我制作了多个 PCB、并检查调试和/或将固件下载到 TM4C123GH6PZ。
所有这些调试都可以完全完成、但其中一个在再次执行相同的操作时满足错误 1170 的要求。
我在使用 LaunchPad 时遇到了一些问题。
使用 LM Flash Programmer 擦除 LaunchPad 的固件可解决该问题、但这次不能。
我尝试了重置 PCB 的电源、重置 XDS200、并尝试了所有我能做的事情。
(注意:其他 PCB 可以使用相同的 PC、相同的 XDS200 和其他设置进行调试。
用于调试操作的工程是空工程,我不知道代码的操作会导致问题。)
我认为问题在于 MCU 的设置或芯片的错误状态。
如何解决问题?