This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:使用外部闪存

Guru**** 2908310 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1566871/tms570lc4357-use-of-external-flash

器件型号:TMS570LC4357


工具/软件:

我的团队目前正在研究 Hercules 产品线的器件选型、希望对我们阅读的数据表和 TRM 做出一些澄清。 TMS570 能否与外部闪存连接以避免需要使用 F021 库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    TMS570 与外部闪存接口是否可以避免使用 F021 库?

    是的、TMS570LC4357 控制器具有 EMIF 模块。 这样有助于将外部同步和异步存储器与控制器连接。

     

    该接口不需要 F021 库。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复!

    作为一个后续问题、处理器是否可以设置为从外部闪存引导? 或者、我们是否需要从内部 FRAM 进行引导、然后跳转到存储在外部闪存中的代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    对延迟的回复表示歉意。

    否、在 Hercules 控制器中无法直接从外部闪存引导。

    原因是、复位时 TMS570LC4357 仅从内部闪存地址 0x00000000 获取其复位矢量。

    --
    此致、
    Jagadish。