This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:TI 是否支持 3 端口 EtherCAT 从站?

Guru**** 2953740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1575842/am2432-does-ti-have-support-for-a-3-port-ethercat-slave

器件型号:AM2432


工具/软件:

我需要创建一个具有 3 个端口的 EtherCAT 从站设备。  一个输入、一个输出和第三个端口、支持“丢弃“主循环。  基于 Beckhoff FPGA 的 IP 和其他一些硬件 ESC 一样具有此功能。  TI 是否有可以在 PRU 中运行且可以执行该操作的固件?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John Ford、

    目前、我们不支持这种做法。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。