This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PRU-AM243X:系统互连 — 独立使用 MCU-PLUS-SDK 单元

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1576097/mcu-plus-sdk-am243x-system-interconnect---independent-usage-of-pru-units

器件型号:AM243X - MCU-PLUS-SDK


工具/软件:

你(们)好

这是以下条目的延续:系统互连 —  MCSPI 和 TimerDue 之间的连接到我参与另一个项目和延长假期、很遗憾我无法及时发布回复。 我要借此机会感谢 Swargam Anil 和 Nick Saulnier 的支持。

在我们的工程中、我们目前仍在研究 SoC 的引脚映射。 此外、我们需要了解是否可以直接通过 Sitara/PRU 实现所需的功能、或者是否仍然需要外部电子产品。

为了让您大致了解我们想要做什么、我复制了此方框图(参考设计)。


然而、在我们的系统中、我们不仅希望使用一种、还希望使用两种(不同)的绝对编码器。 是否可以配置 PRU、以便(例如)可以同时使用 EnDat 和 BiSS 编码器? 这些必须完全独立(时钟速率等)。


然后还可以在 PRU 上基于 SPI 接口实现专有接口、该接口实际上是我原始问题的主题。 我认为我尚不能完全了解整个 PRU-ICSSG 架构、因此我很难评估其潜力和限制。 这就是我对 PRU Academy 非常感兴趣的原因。

谢谢!
Mathias