This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:闪存编程停止且未完成

Guru**** 2910960 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1574440/am2434-flash-programming-stops-and-not-finished

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:LP-AM243

工具/软件:

您好、

 

我们已收到该客户的咨询。 请帮助在下面回答他们的问题。

 

--------------------------------------------------------------------------------

这是一个有关闪存写入的问题。

将 sbl_ospi.release.hs_fs.tiimage 写入闪存后、如果从电机控制 SDK v11_00_00_06 中包含的 sbl_ospi.release.hs_fs.tiimage 进行引导、系统会在以下日志输出处停止:

——

DMSC 固件版本 11.0.7--v11.00.07 (Fancy Rat)

DMSC 固件版本 0xb

DMSC ABI 修订版 4.0

——

 

另一方面、当使用来自电机控制 SDK v09_02_00_12 的相同映像 (sbl_ospi.release.hs_fs.tiimage) 时、系统会继续超过上述日志并按预期启动。

是否已验证 SDK v11_00_06 中包含的映像可正常工作?

如果是、请告知在使用 v11 版本时系统在此阶段停止的可能原因。

--------------------------------------------------------------------------------

 

谢谢。此致、

英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hideaki、

    这适用于我:

    DMSC Firmware Version 11.0.7--v11.00.07 (Fancy Rat)
    DMSC Firmware revision 0xb
    DMSC ABI revision 4.0
    
    KPI_DATA: [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Media       : NOR SPI FLASH 
    KPI_DATA: [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Media Clock : 100.000 MHz 
    KPI_DATA: [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Image Size  : 141 KB 
    KPI_DATA: [BOOTLOADER_PROFILE] Cores present    : 
    m4f0-0
    r5f1-0
    r5f1-1
    r5f0-0
    r5f0-1
    KPI_DATA: [BOOTLOADER PROFILE] SYSFW init                       :      11121us 
    KPI_DATA: [BOOTLOADER PROFILE] System_init                      :      11332us 
    KPI_DATA: [BOOTLOADER PROFILE] Drivers_open                     :       1645us 
    KPI_DATA: [BOOTLOADER PROFILE] Board_driversOpen                :     580646us 
    KPI_DATA: [BOOTLOADER PROFILE] Sciclient Get Version            :       9847us 
    KPI_DATA: [BOOTLOADER PROFILE] CPU load                         :      51177us 
    KPI_DATA: [BOOTLOADER PROFILE] SBL End                          :          3us 
    KPI_DATA: [BOOTLOADER_PROFILE] SBL Total Time Taken             :     665772us 
    

    我在 AM243 LP 板上对此进行了测试。

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的会议:

    感谢您验证项目。 你能弄清楚他们的操作有什么问题吗? 是否可以向他们提供任何建议?

    谢谢。此致、

    英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们是否在 TI EVM 上对此进行了测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们使用 LP-AM243。

    此致、

    英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后、该工具应该可以开箱即用、请让他们分享他们正在使用的 SBL OSPI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的会议:

    他们还有一个供您测试的问题。
    您使用了多大尺寸的测试图像?
    gAppimage 看起来太小、无法加载大小大于 256KB 的映像。 我们开发映像的大小约为 400KB 或更高。
    谢谢。此致、
    英明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hideaki、

    您使用的测试图像大小是多少?

    我使用默认 IPC 系统示例进行了测试、应用的尺寸约为 146KB。  

    gAppimage 看起来太小、无法加载大小大于 256KB 的映像。 我们正在开发的映像的大小约为 400KB 或更多。

    请参阅此响应:  RE:AM2434:W25Q128JW 引导失败 

    此致、

    会面。