This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:PBIST AM2632 MCU+SDK

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2632, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1566612/am2632-pbist-am2632-mcu-sdk

器件型号:AM2632
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我一直参考用于 PBIST 实现的 AM2632 MCU+SDK 示例代码。
据我的理解、该示例中给出的代码为 PBIST 应用代码。
我想在引导过程中实施一个简单的 PBIST、只是为了检查存储器、另外我想使 PBIST 代码保持最小、因为它是我的引导。

我可以参考在没有任何中断的情况下实现引导 PBIST 吗?
还是必须根据 MCU+SDK 中给出的示例来实现 PBIST?

您的帮助和指导将非常感谢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saravan、

    在 sbl_null 示例中、您可以使用 syscfg-GUI 来启用 MCU_PBIST。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rajesh
    我将使用 “mcu_plus_sdk_am263x_10_02_00_13"代码“代码来参考示例
    您能指导如何在我的 CCS 中设置工程吗
    我使用的是 CCS 12.8 版本
    我使用的是 SysConfig 1.25 版本。

    在示例中找不到名为 sbl_null 的文件夹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saravanan:

    很抱歉晚回复。

    需要 适用于  MCU_PLUS_SDK_am263x_10_02_00_13 的 sysconfig_1.23.0 版本。

    您可以在中查找并使用 sbl_null  


    gmake -s -C examples/drivers/boot/sbl_null/am263x-cc/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang syscfg-GUI

    最新版本的 SDK、并提供修复。 我建议使用  MCU_PLUS_SDK_am263x_11_00_19