This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-TMS570:EP 特殊外部振荡器?

Guru**** 2922940 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDX570LC43HDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1574835/tms570lc4357-ep-special-external-oscillator

器件型号:TMS570LC4357-TMS570LC4357 EP
主题中讨论的其他部件: TMDX570LC43HDK

工具/软件:

尊敬的专家:

想了解 EP 的相关信息:
在主题行中、与此增强型产品 MCU 一起使用的外部振荡器的建议频率是多少? TI 是否推荐使用与此 MCU 结合使用的首选振荡器?

来自开发套件 TMDX570LC43HDK、具有 MCU 目录型号、使用 7A-16.000MAAJ-T 外部振荡器、但采用窄 opTemp。 想知道是否  可以使用穆塞尔下面显示的外部振荡器?

谢谢你。

此致、
阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archie:

    ECS-160-20-30B-DU 规格与要求:

    1. 频率:16.000MHz
    • 这与开发套件的振荡器频率完全匹配。
    • 完全处于 EP 可接受的频率范围 (5MHz 至 20MHz) 内
    1. 温度范围:
    • ECS-160-20-30B-DU 从–55°C 到+125°C 运行
    • 这 也与控制器工作温度范围相匹配。
    1. 稳定性:±30ppm
    • 这种稳定性通常对于汽车应用来说是可以接受的
    • EP 上的振荡器监控器将有助于确保正常运行
    1. 负载电容:20pF
    • 处于 TI MCU 的典型 12pF 至 24pF 范围内
    • 符合 EP 要求

    我在为 EP 控制器使用此晶体时没有发现任何问题。

    --
    此致、
    Jagadish。